工具与软件:
您好!
我有一个基于28引脚 MSPM0L1105的定制设计。 我有一个 XDS110调试探针、板上有一个调试端口、可用于闪存到器件:

我将使用 TI14分线板将这些接头连接到 XDS。 根据我在 XDS 上可以找到的文档、我将以下工具从 TI14分线板连接到电路板:
| TI 14引脚 | 板载调试端口 |
| 引脚1 (SWDIO/TMS) | SWDIO |
| 引脚11 (TCK) | SWCLK |
| 引脚12 (GND) | GND |
| 引脚5 (VTREF) | PWR (3V3通过100 Ω) |
我已验证3V3电源轨在定制电路板上按预期运行。 当我在 Code Composer 中尝试"测试连接"时、会出现以下错误:
硬打开控制器时出错。
--- [发生错误且此实用程序已中止]--------
此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。
值为'-267'(0xffffff5)。
标题为"SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"。
说明如下:
控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标
JTAG 连接和/或连接设置、可指定电压电平。
[结束:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针]
我已经验证3V3是在电路板侧电源端口上测量的。 欢迎就后续步骤提出任何建议。
谢谢
Jesse