This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:使用 XDS110刷写/调试 MSPM0L1105

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381744/mspm0l1105-flashing-debug-mspm0l1105-with-xds110

器件型号:MSPM0L1105

工具与软件:

您好!

我有一个基于28引脚 MSPM0L1105的定制设计。 我有一个 XDS110调试探针、板上有一个调试端口、可用于闪存到器件:

我将使用 TI14分线板将这些接头连接到 XDS。 根据我在 XDS 上可以找到的文档、我将以下工具从 TI14分线板连接到电路板:

TI 14引脚 板载调试端口
引脚1 (SWDIO/TMS) SWDIO
引脚11 (TCK) SWCLK
引脚12 (GND) GND
引脚5 (VTREF) PWR (3V3通过100 Ω)

我已验证3V3电源轨在定制电路板上按预期运行。 当我在 Code Composer 中尝试"测试连接"时、会出现以下错误:

硬打开控制器时出错。

--- [发生错误且此实用程序已中止]--------

此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。

值为'-267'(0xffffff5)。
标题为"SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"。

说明如下:
控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标
JTAG 连接和/或连接设置、可指定电压电平。

[结束:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针]

我已经验证3V3是在电路板侧电源端口上测量的。 欢迎就后续步骤提出任何建议。  

谢谢

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接看起来良好。 那么、您使用外部3.3V 电源、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    定制电路板具有我使用的3V3电源轨。 我通过100欧姆电阻器将 VTref 连接到该电源轨、因为错误似乎是 XDS110未感应到电路板上的有效电源。 我是否应该为此连接到不同的引脚?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的设置:

    我已经在 TI14适配器的引脚5处测量结果为3.3V。 这样、我预计 XDS110将能够确定定制电路板上有足够的电压、并且我不会收到错误消息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是引脚5 (VTREF)应连接到3.3V 电源轨以检测电压。 我认为您的连接是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yuhao。 问题实际上是焊接问题。