This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:UART RX 引脚无法接收正确数据的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384212/lp-mspm0c1104-issue-of-uart-rx-pin-cannot-receive-correct-data

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在根据"uart_echo_interrupts_standby_LP_MSPM0C1104_nortos_ticlang"示例开发 UART 函数

我发现、如果我将 PA28配置为 UART RX、则无法正确接收数据。

硬件连接如下所示:

来自 LA 的波:

有2个问题:

1.我从主机 PC 发送的数据是0x23、而不是0xE0。

MCU 无法将收到的正确值回显。

作为比较、我断开"RXD>>引脚"和 PA28

来自 LA 的波:

来自主机 PC 的数据与图片中的数据正确无误

为了进行更多 比较、我测试了 PA26和 PA24 (将它们设置为 RX)

来自 LA 的波:

数据传输正常。

syscfg 可如下所示:

对此问题有何建议?  EVM 上的 PA28和其他引脚是否有区别?

谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Leo

    此 LaunchPad 不是最新版本。 您可以看到、mspm0C 器件的 PA28在0.47uF 下 C3闭合。 此 C3用处不大。 我们已经删除了 LP-MSPM0C1104评估模块用户指南(修订版 B)原理图中的此信息

    请移除 C3并尝试使用 UART 功能代理

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    感谢您的支持。

    顺便说一下、云您请  向我发布 LP-MSPM0C1104 E3版本的原理图?

    谢谢。

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Leo

    我会通过邮件发送给您。

    我想确认您是 中国 MM 销售 团队  

    谢谢