主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104、
工具与软件:
尊敬的专家:
我正在根据"uart_echo_interrupts_standby_LP_MSPM0C1104_nortos_ticlang"示例开发 UART 函数
我发现、如果我将 PA28配置为 UART RX、则无法正确接收数据。
硬件连接如下所示:

来自 LA 的波:

有2个问题:
1.我从主机 PC 发送的数据是0x23、而不是0xE0。
MCU 无法将收到的正确值回显。
作为比较、我断开"RXD>>引脚"和 PA28

来自 LA 的波:

来自主机 PC 的数据与图片中的数据正确无误
为了进行更多 比较、我测试了 PA26和 PA24 (将它们设置为 RX)
来自 LA 的波:

数据传输正常。
syscfg 可如下所示:


对此问题有何建议? EVM 上的 PA28和其他引脚是否有区别?
谢谢!
LEO