This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:双 RMII 模式配置

Guru**** 2533870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384704/am2634-dual-rmii-mode-configuration

器件型号:AM2634

工具与软件:

进行计算 (CS2357401:支持 RMII 端口上的以太网)  

我们必须使用两个以太网端口、一个用作服务器、另一个用于 RMII 模式下的客户端

但在配置 RMII 模式时出现错误  

请让我知道如何解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    1. AM263x 只有一个 CPSW 实例。 此 CPSW0实例具有3个端口(1个主机端口和2个 MAC 端口)。 因此、我们只能添加 CONFIG_ENET_CPSW0。 导致错误的原因是我们尝试添加了一个不可用的资源。

    配置 CPSW0中的2个端口。 添加 CONFIG_ENET_CPSW0 (我看到这已经添加、您可以删除 CONFIG1)。

    2.然后将 PINMUX 配置为使用 RMII

    3.根据需要配置 MAC 端口1和 MAC 端口2

    4.根据需要配置主机端口  

    您可以通过我们最近发布的 MCU+ Academy 章节( dev.ti.com/.../node)了解有关 CPSW 的更多信息

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shaunak 提供学院链接、

    我们正在设计具有2个 Phy (RMII)的定制电路板、并且我必须配置连接到这两个 Phy 的引脚、

    请告诉我如何为两个 PHY 配置引脚

    在上面的附件中、只配置了一个 RMII 连接、如何配置另一个?

    如果配置的是 RGMII、而不是 RMII、它会 为这两个 PHY 配置所有引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    看起来在 syscfg 中添加第二个 RMII 设置时会出现错误。

    您可以尝试以下更改吗? 我在终端进行了同样的尝试、但没有看到与 syscfg 相关的问题:

    在以下位置的文件中执行以下更改:  "source/networking/.meta/enet_cpsw/am263x/enet_cpsw_am263x_pinmux.syscfg.js"

    此后、请再次尝试打开应用程序的 syscfg 并进行所需的更改。 请告诉我这是否可以解决您的问题。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shaunak、现在它看起来不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak

    它带来的误差  

    请查看这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    Im 不确定导致此错误的原因。 您是否对我昨天分享的增补程序进行了任何更改? 问,因为我不能重复这个错误在我的最后 您昨天是否尝试过补丁并解决了错误、但今天只能再次看到该错误?

    此致、
    Shaunak