工具与软件:
进行计算 (CS2357401:支持 RMII 端口上的以太网)
我们必须使用两个以太网端口、一个用作服务器、另一个用于 RMII 模式下的客户端

但在配置 RMII 模式时出现错误
请让我知道如何解决这个问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
进行计算 (CS2357401:支持 RMII 端口上的以太网)
我们必须使用两个以太网端口、一个用作服务器、另一个用于 RMII 模式下的客户端

但在配置 RMII 模式时出现错误
请让我知道如何解决这个问题
尊敬的 Vikas:
1. AM263x 只有一个 CPSW 实例。 此 CPSW0实例具有3个端口(1个主机端口和2个 MAC 端口)。 因此、我们只能添加 CONFIG_ENET_CPSW0。 导致错误的原因是我们尝试添加了一个不可用的资源。
配置 CPSW0中的2个端口。 添加 CONFIG_ENET_CPSW0 (我看到这已经添加、您可以删除 CONFIG1)。

2.然后将 PINMUX 配置为使用 RMII

3.根据需要配置 MAC 端口1和 MAC 端口2

4.根据需要配置主机端口

您可以通过我们最近发布的 MCU+ Academy 章节( dev.ti.com/.../node)了解有关 CPSW 的更多信息
此致、
Shaunak
尊敬的 Vikas:
看起来在 syscfg 中添加第二个 RMII 设置时会出现错误。
您可以尝试以下更改吗? 我在终端进行了同样的尝试、但没有看到与 syscfg 相关的问题:
在以下位置的文件中执行以下更改: "source/networking/.meta/enet_cpsw/am263x/enet_cpsw_am263x_pinmux.syscfg.js"

此后、请再次尝试打开应用程序的 syscfg 并进行所需的更改。 请告诉我这是否可以解决您的问题。
此致、
Shaunak