主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:

我已将 GPIO_INPUT_CAPTURE 程序上传至您的电路板。 该程序运行良好。 只要我从输入更改 GPIO、程序就不起作用。
此外、是否有所有功能的手册或如何使用该软件? 事情是不清楚的,直到结束一个顺利的方式
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:

我已将 GPIO_INPUT_CAPTURE 程序上传至您的电路板。 该程序运行良好。 只要我从输入更改 GPIO、程序就不起作用。
此外、是否有所有功能的手册或如何使用该软件? 事情是不清楚的,直到结束一个顺利的方式
您可以在此处找到 driverlib API 指南:
但它几乎没有旧的 PDF 文档那么友好...
"一旦我将 GPIO 从输入更改、程序就不起作用"这句话是什么意思?我不确定您在说什么。
您在输入背后的意图是什么、哪些不起作用?
我建议使用 SysConfig 配置 GPIO。 我使用的一种常见技术是、查看 SysConfig 生成的内容、然后复制+粘贴函数、这样我就可以快速找到 API 以更改应用代码中的配置。 第一个图像(以黄色突出显示)是要查看的文件(按<>获取生成的文件)。 第二幅图像具有 git 样式的添加或删除、您可以直接复制这些功能。


此致、
Luke
Daniel、您好!
需要注意的是、器件上只有2个5V 耐压引脚(PA0和 PA1)、所以任何其它引脚具有3.3V 的 建议限值( 数据表 将提供绝对最大限值)。
按下时、S1 (PA18开关)将变为高电平、按下时、S2 (PB21)将变为低电平。 请参阅 LP-MSPM0G3507用户指南中的原理图

要更改 GPIO 的触发状态、请打开 GPIO 部分中的 Interrupts/Events 选项卡、更改为上升沿或下降沿(上升沿将为0->3.3V、下降沿将为3.3V->0V);两个边沿上的触发器也将起作用。 数字 IOMUX 特性可让您将内部电阻配置为上拉或下拉。 对于 S2、由于它在按下时连接至接地、您需要一个上拉电阻器、以便您可以观察到状态变化。
此致、
Luke