This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2869520 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1385038/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我已将 GPIO_INPUT_CAPTURE 程序上传至您的电路板。 该程序运行良好。 只要我从输入更改 GPIO、程序就不起作用。
此外、是否有所有功能的手册或如何使用该软件? 事情是不清楚的,直到结束一个顺利的方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处找到 driverlib API 指南:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=LP-MSPM0G3507&node=A__AKc6sRDImfLcqfXkLIu3AQ__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST

    但它几乎没有旧的 PDF 文档那么友好...

    "一旦我将 GPIO 从输入更改、程序就不起作用"这句话是什么意思?我不确定您在说什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在输入背后的意图是什么、哪些不起作用?

    我建议使用 SysConfig 配置 GPIO。 我使用的一种常见技术是、查看 SysConfig 生成的内容、然后复制+粘贴函数、这样我就可以快速找到 API 以更改应用代码中的配置。 第一个图像(以黄色突出显示)是要查看的文件(按<>获取生成的文件)。 第二幅图像具有 git 样式的添加或删除、您可以直接复制这些功能。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:
    感谢您的答复

    当我将电路板中的引脚输入更改为另一个引脚-我向该引脚输入(5V)时、程序已构建、但 LED 不亮。

    我该怎么做?

     感谢你的帮助。

    此致、

    Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个示例中、当您按下 S2 (PB21)时、LED 亮起。
    为了检查变化、我将输入设置为另一个开关 S1 (PA18)
    程序仍然无法正常工作、并且 LED 指示灯不亮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的
    它之所以有效、是因为状态通常为高电平。

    因此 Interapt 为0V。 如何将工作电压更改为3.3V 而不是0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    需要注意的是、器件上只有2个5V 耐压引脚(PA0和 PA1)、所以任何其它引脚具有3.3V 的 建议限值( 数据表 将提供绝对最大限值)。

    按下时、S1 (PA18开关)将变为高电平、按下时、S2 (PB21)将变为低电平。 请参阅 LP-MSPM0G3507用户指南中的原理图

    要更改 GPIO 的触发状态、请打开 GPIO 部分中的 Interrupts/Events 选项卡、更改为上升沿或下降沿(上升沿将为0->3.3V、下降沿将为3.3V->0V);两个边沿上的触发器也将起作用。 数字 IOMUX 特性可让您将内部电阻配置为上拉或下拉。 对于 S2、由于它在按下时连接至接地、您需要一个上拉电阻器、以便您可以观察到状态变化。

      

    此致、
    Luke