工具与软件:
你(们)好
建议将 SRAM 和闪存 MPN 与 AM263x 系列搭配使用、并尽可能提供最大存储器大小和工作频率。
有没有提供关于 SRAM 和闪存部件建议的任何文档。
AM2634是否支持 CY62187EV30LL-55BAXI 的最大工作频率?
此致
比文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Bivin:
对于闪存器件、请参阅 AM263x 闪存选择指南。
有关 SRAM 示例、请参阅 TMDSHSECDOCK-AM263、该器件配备了一个用于连接 AM263x GPMC 外设的64Mb PSRAM 器件。
此致、
Brennan
感谢您分享详细信息。
请参阅下图
对相同的问题很少。
1. AM263x 器件的外部 RAM 支持是否仅限于 PSRAM、或者是否对相同的功能有任何偏好。
2. GPMC 支持的最大时钟速率是多少,建议器件 CY62187EV30LL-55BAXI 在文档中的 PSRAM (IS67WVE4M16EBLL-70BLA1)上具有55ns 的访问时间。
请澄清。
此致
比文
尊敬的 Bivin:
对因7月4日美国假期而导致的回复延迟表示歉意。
1. AM263x 器件的外部 RAM 支持是否仅限于 PSRAM、或者是否对相同的功能有任何偏好。
GPMC 可以与各种外部器件通信:
2. GPMC 支持的最大时钟速率是多少,建议器件 CY62187EV30LL-55BAXI 在文档中的 PSRAM (IS67WVE4M16EBLL-70BLA1)上具有55ns 的访问时间。
GPMC 支持的最大时钟速率为100 MHz。
此致、
Brennan
尊敬的 Bivin:
GPMC 支持 SRAM 系列的接口。 AM263x 中 GPMC 接口支持的最大时钟速率为100MHz。
我们已通过 CY7C10612G30-10ZSXIT 测试了 GPMC 接口。
您能谈谈 CY62187EV30LL-55BAXI IC 上对 GPMC 驱动程序的支持吗
此器件型号的接口与 CY7C10612G30-10ZZIT 类似、因此 GPMC 将能够支持此器件。
很遗憾、我们目前没有与上述器件型号相关的驱动程序。 但是、 mcu_plus_sdk_am263x_09_02_00_56中提供的 PSRAM 驱动程序 可用作 GPMC 时序配置的基本参考模型。
对于当前版本、时序配置是硬编码宏、并位于 gpmc.h 文件中。 可以根据 CY62187EV30LL-55BAXI 的时序要求对此进行调整。
路径:mcu_plus_sdk_am263x_09_02_00_56/source/drivers/gpmc\v0/gpmc.h
更多有关时序配置和的了解、请参阅 AM263x TRM 中的 GPMC 一章 图13-126.-GPMC 至16位非多路复用内存 一些基本概念。
此致、
Rijohn