This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:SRAM 和放大器建议;具有 AM263x 系列驱动程序支持的闪存 MPN

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381541/am2634-suggestion-for-sram-flash-mpn-which-is-having-driver-support-of-am263x-series

器件型号:AM2634

工具与软件:

你(们)好

建议将  SRAM 和闪存 MPN 与 AM263x 系列搭配使用、并尽可能提供最大存储器大小和工作频率。  

有没有提供关于 SRAM 和闪存部件建议的任何文档。

AM2634是否支持 CY62187EV30LL-55BAXI 的最大工作频率?

此致

比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bivin:  

    对于闪存器件、请参阅 AM263x 闪存选择指南

    有关 SRAM 示例、请参阅 TMDSHSECDOCK-AM263、该器件配备了一个用于连接 AM263x GPMC 外设的64Mb PSRAM 器件。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您分享详细信息。

    请参阅下图

    对相同的问题很少。

    1. AM263x 器件的外部 RAM 支持是否仅限于 PSRAM、或者是否对相同的功能有任何偏好。

    2. GPMC 支持的最大时钟速率是多少,建议器件  CY62187EV30LL-55BAXI    在文档中的 PSRAM (IS67WVE4M16EBLL-70BLA1)上具有55ns 的访问时间。  

    请澄清。

    此致

    比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan

    回复以下邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bivin:  

    对因7月4日美国假期而导致的回复延迟表示歉意。  

    1. AM263x 器件的外部 RAM 支持是否仅限于 PSRAM、或者是否对相同的功能有任何偏好。

    GPMC 可以与各种外部器件通信:

    • 外部异步或同步8位宽存储器或器件(非突发器件)
    • 外部异步或同步16位宽存储器或器件
    • 外部异步或同步32位宽存储器或器件
    • 外部16位非多路复用 NOR 闪存器件
    • 外部16位和32位地址和数据多路复用 NOR 闪存器件
    • 外部8位和16位 NAND 闪存器件
    • 外部16位和32位伪 SRAM (PSRAM)器件

    2. GPMC 支持的最大时钟速率是多少,建议器件 CY62187EV30LL-55BAXI    在文档中的 PSRAM (IS67WVE4M16EBLL-70BLA1)上具有55ns 的访问时间。  

    GPMC 支持的最大时钟速率为100 MHz。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan

    是否有 GPMC 默认驱动程序支持的任何首选 SRAM 系列、这意味着库可用于无需校准的读取和写入。  

    您能评论一下  CY62187EV30LL-55BAXI IC 上对 GPMC 驱动程序的支持吗?

    此致

    比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bivin:

    GPMC 支持 SRAM 系列的接口。 AM263x 中 GPMC 接口支持的最大时钟速率为100MHz。
    我们已通过 CY7C10612G30-10ZSXIT 测试了 GPMC 接口。

    您能谈谈  CY62187EV30LL-55BAXI IC 上对 GPMC 驱动程序的支持吗

    此器件型号的接口与   CY7C10612G30-10ZZIT 类似、因此 GPMC 将能够支持此器件。

    很遗憾、我们目前没有与上述器件型号相关的驱动程序。 但是、 mcu_plus_sdk_am263x_09_02_00_56中提供的 PSRAM 驱动程序 可用作 GPMC 时序配置的基本参考模型。
    对于当前版本、时序配置是硬编码宏、并位于 gpmc.h 文件中。 可以根据 CY62187EV30LL-55BAXI 的时序要求对此进行调整。  

    路径:mcu_plus_sdk_am263x_09_02_00_56/source/drivers/gpmc\v0/gpmc.h





    更多有关时序配置和的了解、请参阅 AM263x TRM 中的 GPMC 一章  图13-126.-GPMC 至16位非多路复用内存 一些基本概念。




    此致、
    Rijohn