This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:TMS470打盹

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388613/tms470mf06607-tms470-doze

器件型号:TMS470MF06607

工具与软件:

有没有人举个例子可以帮助我?

我已经尝试了上述 ZIP 文件,它不允许我访问它

提前感谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     很遗憾、zip 文件不再可用。 请按照 TRM 中显示的说明进入打盹模式。

    2.2.2.1打盹模式打盹模式的定义如下:

    •主振荡器使能。

    •RTI 时钟可被启用或者禁用(取决于用户设置)。

    •低频时钟(32KHz 振荡器或者低频低功耗振荡器(LF LPO))源可以由用户启用或禁用。

    •稳压器(VREG)如果存在、必须置于 LPM1状态。

    由于主振荡器在打盹模式中仍然启用、器件将更加快速地唤醒、并且开始在任何低功耗模式最少的周期内执行指令。 打盹模式也将具有任何低功耗模式中最高的电流。 要进入打盹模式、用户软件需要执行以下步骤。

    1.软件写入闪存控制寄存器以使所有闪存泵进入睡眠状态。 在所有闪存组已被置于睡眠状态前、闪存泵将不会被禁用。

    注意:需要写入哪些寄存器取决于所使用的特定 TMS470M 系列器件。 请查阅器件专用数据表以确定合适的 TMS470M 系列闪存模块技术规格。

    2.软件写入电压稳压器控制寄存器(VRCTL)、将电压稳压器置于 LPM1。 在所有时钟域使其时钟停止确认信号生效之前、不会将稳压器置于 LPM1。

    请注意:这只适用于具有内部稳压器的器件。 请参阅特定于器件的 TMS470M 系列器件数据表。

    3.软件写入时钟源禁用寄存器(CSDIS)来禁用 PLL 时钟源。 其他源也可以断电、但高频振荡器必须仍然使能才能被视为处于打盹模式。

    注意:在使用它们的时钟域被禁用前、源不会被实际禁用(请参阅 TMS470M 系列架构规范的第1.5.2节的时钟定义部分)。

    4.软件写入时钟域禁用寄存器(CDDIS)来禁用 GCLK (CPU 时钟)、HCLK (系统时钟)、VCLKP (外设 VBUS 时钟)、VCLK2 (外设 VBUS 时钟2)、VCLKA1 (异步外设 VBUS 时钟1)、和 VCLKA2 (异步外设 VBUS 时钟2)。 在打盹模式中、所有这些域必须被禁用。 在使用该域的所有模块使其时钟停止确认信号生效(请参阅 TMS470M 系列架构规范的第1.5.2节的时钟定义部分)之后、特定域才真正被禁用。 RTI1CLK 和 RTI2CLK 域可能被禁用、也可能不被禁用。 打盹模式通常与一个 RTI 结合使用、以便从内部定期唤醒器件。

    注意:打盹模式下、可能存在一些必须禁用域的例外情况、具体器件的 TMS470M 系列产品说明书中进行了定义。

    5.软件"空闲" ARM 内核、然后停止内核时钟。 从部分1.5.4中提到的任一来源唤醒中断后、器件将返回正常运行。 用户可对唤醒后哪个时钟域使用哪个时钟源进行编程。 通常情况下、对于唤醒时的 GCLK、HCLK 和 VCLK 域、使用高频振荡器是有意义的、这样可以尽量减少从打盹模式唤醒后、开始执行指令的时间。 如果在恢复正常运行后使用 PLL、由于 PLL 需要重新锁定、可能会出现更长的延迟。 在执行其它操作的同时、PLL 可以在从打盹模式中唤醒后重新锁定。 一旦 PLL 锁定、软件可以选择 PLL 作为时钟域的源。 如果需要一个中断、它可在打盹模式的 M3VIM 内被编程。