This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107-Q1:MSPM0Lx、MIPS

Guru**** 2538860 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107-Q1, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387446/mspm0g3107-q1-mspm0lx-mips

器件型号:MSPM0G3107-Q1
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507

工具与软件:

大家好、团队成员:  

是否具有 MSPM0L1x-Q1 和 MSPM0Gxx-Q1的 MIPS 值? 我的客户比较了 C2000和 M0、担心 M0没有足够的功率用于 FOC 电机控制。

2. 一些 Arm MCU 提供硬件跟踪功能、让我们能够查看 MCU 中发生的情况、同时尽可能减少对单元测试等的入侵。 MSPM0G3107-Q1是否提供此跟踪实用程序?  

谢谢!

Daria