主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507
工具与软件:
大家好、团队成员:
是否具有 MSPM0L1x-Q1 和 MSPM0Gxx-Q1的 MIPS 值? 我的客户比较了 C2000和 M0、担心 M0没有足够的功率用于 FOC 电机控制。
2. 一些 Arm MCU 提供硬件跟踪功能、让我们能够查看 MCU 中发生的情况、同时尽可能减少对单元测试等的入侵。 MSPM0G3107-Q1是否提供此跟踪实用程序?
谢谢!
Daria
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
是否具有 MSPM0L1x-Q1 和 MSPM0Gxx-Q1的 MIPS 值? 我的客户比较了 C2000和 M0、担心 M0没有足够的功率用于 FOC 电机控制。
2. 一些 Arm MCU 提供硬件跟踪功能、让我们能够查看 MCU 中发生的情况、同时尽可能减少对单元测试等的入侵。 MSPM0G3107-Q1是否提供此跟踪实用程序?
谢谢!
Daria
大家好、Daria、
我们已经在 SDK 中提供了适用于 MSPM0的电机控制库。 电流指南-步进电机控制、有刷电机控制、霍尔有传感器 TRAP 电机控制和无传感器 FOC 电机控制。
文档:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AIhB0RIrsHX7Kjt.eZfSvg__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST
代码:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AK1XA2nMWsgYvGtbID89lw__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST
MSPM0G3507具有可存储最后4条指令的 MTB (微跟踪缓冲器)。
此致、
Luke
大家好、Daria、
需要 MIPS 信息的原因是什么? MIPS 不是最大的统计数据、它可能因测试条件(IDE、编译器、加速器、CPU 速度等)而有很大差异。 这就是我提供这些库的原因、因为我们已经完成 FOC 电机控制。
如果需要、可以使用 https://www.eembc.org/coremark/scores.php 获取 coremark 分数
此致、
Luke