请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2432 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户想知道在我们的 AM24x PRU-ICSSG 模块中、 单个 SDFM CLK 能否连接3个 Δ-Σ ADC?
谢谢!
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户想知道在我们的 AM24x PRU-ICSSG 模块中、 单个 SDFM CLK 能否连接3个 Δ-Σ ADC?
谢谢!
Kevin
尊敬的 Kevin:
[报价 userid="546457" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388257/am2432-could-single-sdfm-clk-connect-3-delta-sigma-adc "]客户想知道在我们的 AM24x PRU-ICSSG 模块中、 单个 SDFM CLK 能连接3个 Δ-Σ ADC 吗?您能否分享更多信息? 他们是否希望对3个 sdfm 通道使用单个 SD clk?
谢谢、此致、
Achala Ram
是的、Kevin、
有三种方法可以在 sdfm 模块中获取时钟。
请参阅: 4.5.2.2.3.5.1 应用手册、了解 Σ-Δ 时钟 GPIO 映射
谢谢、此致、
Achala Ram