This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:单个 SDFM CLK 可以连接3个 Δ-Σ ADC

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388257/am2432-could-single-sdfm-clk-connect-3-delta-sigma-adc

器件型号:AM2432

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户想知道在我们的 AM24x PRU-ICSSG 模块中、 单个 SDFM CLK 能否连接3个 Δ-Σ ADC?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    [报价 userid="546457" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388257/am2432-could-single-sdfm-clk-connect-3-delta-sigma-adc "]客户想知道在我们的 AM24x PRU-ICSSG 模块中、 单个 SDFM CLK 能连接3个 Δ-Σ ADC 吗?

    您能否分享更多信息? 他们是否希望对3个 sdfm 通道使用单个 SD clk?

    谢谢、此致、

    Achala Ram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Achala:

    是的、这是对的、他们希望 对3个 sdfm 通道使用单个 SD 时钟、并且每个通道连接到一个 Δ-Σ ADC。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="546457" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388257/am2432-could-single-sdfm-clk-connect-3-delta-sigma-adc "]客户想知道在我们的 AM24x PRU-ICSSG 模块中、 单个 SDFM CLK 能连接3个 Δ-Σ ADC 吗?

    是的、Kevin、

    有三种方法可以在 sdfm 模块中获取时钟。

    1. PR _PRU _sd8_clk (sd8_clk):所有9个 SDFM 的通用时钟源、所有 SDFM 示例使用 sd8_clk 作为时钟源。
    2. PR _PRU _sd_clk:  每个 SDFM 具有独立的时钟源
    •  PR _PRU 用于 SD0、SD1和 SD2的_sd0_clk   _PRU SD3、SD4和 SD5的_sd3_clk  _PRU 用于 sd6、sd7和 sd8的_sd6_clk
      1. PR _PRU _sd0_clk: 所有三个 SDFM 的时钟相同(0-2)
      2. PR _PRU _sd3_clk :接下来的三个 SDFM(3-5)的时钟相同
      3. PR _PRU _sd6_clk :接下来的三个 SDFMs(6-8)具有相同的时钟

    请参阅 4.5.2.2.3.5.1  应用手册、了解 Σ-Δ 时钟 GPIO 映射

    谢谢、此致、

    Achala Ram