请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634-Q1 工具与软件:
大家好、专家:
这是客户提出的问题。
数据表中说明"任何用于任何 ADC 实例(ADC[0:4]_AIN[0:5])的未使用 ADCx_AINy 输入焊球都 必须直接连接(短接)到地(VSS)。" 客户想知道如果将使用的 ADC 引脚悬空会发生什么情况?
客户还发现、它可以在 C2000器件(例如 F2800157)中保持未连接状态