This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:保持使用的 ADC 引脚悬空

Guru**** 1819880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389726/am2634-q1-leave-used-adc-pins-floating

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

大家好、专家:

这是客户提出的问题。

数据表中说明"任何用于任何 ADC 实例(ADC[0:4]_AIN[0:5])的未使用 ADCx_AINy 输入焊球都 必须直接连接(短接)到地(VSS)。" 客户想知道如果将使用的 ADC 引脚悬空会发生什么情况?

客户还发现、它可以在 C2000器件(例如 F2800157)中保持未连接状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 引脚也可以在 AM263P 器件中保持未连接(或悬空)。 只是通过接地、它可以消除任何意外的耦合路径、因此建议将其接地。

    谢谢!
    Tejas Kulakarni