This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:向 N2HET2从器件发送 N1HET1主信号:N2HET1_LOOP_SYNC

Guru**** 1855750 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388105/launchxl2-rm57l-sending-n1het1-master-signal-to-n2het2-slave-n2het1_loop_sync

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

您好!

我目前将 HalCoGen 04.07.01与 TI 的 LaunchpadXL2-RM57Lx 配合使用。 我对此不熟悉、需要帮助我尝试使用主从配置来使 HET1定时器与 HET2定时器同步。 我的 HET1定时器当前被设定为主控模式、而我的 HET2定时器目前被设定为受控模式。 我需要帮助弄清楚如何从主设备发送信号以激活从设备。 我当前正在尝试为两个 HET 计时器同步 PWM 中断。  

我看到在 RM57Lx 技术参考手册上、N2HET2使用 N2HET1_LOOP_SYNC 信号来将其自己的时基与 N2HET1同步。 我如何在 HalCoGen 或 Code Composer Studio 中完成这一任务? 我如何使 N2HET1模块输出 N2HET1_LOOP_SYNC  信号、以便 N2HET2模块能够将其 PWM 中断与 N2HET1同步?

谢谢!

James Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James Li:

    您可以参考我在下面主题中的最后一条评论吗?

    (+) TMS570LC4357:N2HET 同步问题-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    一旦完成上述过程、 受控 N2HET 将其环路分辨 率与主控发出的环路分辨率信号同步。  

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 CMS 位设定为两个 N2HET 实例、这样 N2HET1是主控和 N2HET2。 根据您的意见、主器件 N2HET1是否会自动将信号发送至从器件 N2HET2?  

    我注意到、在 HalCoGen 中、当我启用"Special Pin Muxing"选项卡下的"Use HET1_LOOP_SYNC for time-base sync"时、会发送信号。 我是否需要启用此功能以便发送信号、或者主设备是否已在未启用此字段的情况下自动发送同步信号。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    很抱歉我的答复出现延误、我昨天就离开了。

    您无需启用那个来同步主 N2HET 和从 N2HET。

    实际上、这个是用于将 ETPWM 与 N2HET 同步。 因此、对于主和从 N2HET 同步、不需要这个设置。 同步信号将在内部生成、而主器件和从器件将自动同步。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。