主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具与软件:
您好!
我目前将 HalCoGen 04.07.01与 TI 的 LaunchpadXL2-RM57Lx 配合使用。 我对此不熟悉、需要帮助我尝试使用主从配置来使 HET1定时器与 HET2定时器同步。 我的 HET1定时器当前被设定为主控模式、而我的 HET2定时器目前被设定为受控模式。 我需要帮助弄清楚如何从主设备发送信号以激活从设备。 我当前正在尝试为两个 HET 计时器同步 PWM 中断。
我看到在 RM57Lx 技术参考手册上、N2HET2使用 N2HET1_LOOP_SYNC 信号来将其自己的时基与 N2HET1同步。 我如何在 HalCoGen 或 Code Composer Studio 中完成这一任务? 我如何使 N2HET1模块输出 N2HET1_LOOP_SYNC 信号、以便 N2HET2模块能够将其 PWM 中断与 N2HET1同步?
谢谢!
James Li