This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:ICSSG1 EtherCAT 堆栈:链路/活动 LED

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389784/am2432-icssg1-ethercat-stack-link-activity-led

器件型号:AM2432

工具与软件:

大家好!

我当前正在搜索是否 AM243x 的 ICSSG1上 PRU 上的 EtherCAT 堆栈支持 某些 EtherCAT ASIC 特有的链路/活动 LED。  

这些链路/活动 LED 的工作方式如下:  

(示例取自 Beckhoff 产品 BK1120)。

如果有支持、那么我假设将使用以下的一些引脚

即使这些引脚未用于 Link/Active LED、有人可以解释 EtherCAT 固件栈使用的 EDIO_DATA_IN_OUT28等信号。

工业 SDK 的 EtherCAT Beckhoff 示例似乎只使用在 R5上运行的代码中引导的 run 和错误。

不过、例如在 AM243x MCU+ SDK:EtherCAT Slave (TI.com)上 、根据所述、支持端口0/1活动 LED (但在哪些引脚上?)。

一般来说、我需要更 广泛的规格来说明 ICSSG 上当前 EtherCAT 固件栈的实际作用。 有人能向我推荐一个资源吗?

如需更多信息、请咨询。

感谢您的支持。

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我将在星期一之前回复您。

    此致、
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    [报价 userid="566770" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389784/am2432-icssg1-ethercat-stack-link-activity-led "]如果 AM243x 的 ICSSG1上 PRU 上的 EtherCAT 堆栈支持 某些 EtherCAT ASIC 所特有的链路/活动 LED、我当前正在搜索答案。  [报价]
    • 您可以参考 属性 c_setOutputLed() 、  tiesc_setRunLed() 和  属性 c_setErrorLed ()  {IND_COMMS_SDK}/examples/industrial_comms/ethercat_slave_beckhoff_ssc_demo/am243x-evm/tiescsoc.c  的头文件  INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK - AM243X 以了解有关 LED 配置完成的详细信息。 您也可以参阅  tiesc_ethphyInit ()  获取有关 PHY LED 配置的详细信息。
    即使这些引脚未用于链路/活动 LED、有人能解释一下 EtherCAT 固件堆栈使用的 EDIO_DATA_IN_OUT28等信号是什么。
    [报价 userid="566770" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389784/am2432-icssg1-ethercat-stack-link-activity-led "]通常、我需要更 广泛的规范来阐述 ICSSG 上当前 EtherCAT 固件堆栈的实际作用。 有人可以向我推荐来源吗?

    此致、
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    感谢你的帮助。 具体而言、我在 AM243x 工业通信 SDK:TI EtherCAT 子器件控制器异常 ("LINKACT LED 使用来自 PHY 的链路/活动信号进行控制")中找到了我的答案。

    此致、

    Martin