This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:用于具有4引脚的晶振的 Kelvin-GND 连接

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389797/tms570lc4357-kelvin-gnd-connection-for-crystals-with-4-pins

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-570LC43

工具与软件:

尊敬的专家:

参考设计(launchXL2-570LC43和 HDK)中 选择了具有2个引脚的晶体。   电路板设计指南(链接)和其他论坛链接(12)明确指出"不应将 Kelvin_GND 连接到任何其他 GND"、这两个参考设计均采用了此方法。   

但是、许多汽车晶体具有4个引脚。  例如 、ABM8AIG 具有以下引脚排列:


您能否分享一下应如何将具有4引脚的晶体连接到 Kelvin-GND、以及应如何连接其他 GND 引脚?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phitastic,

    我在 TI 电路板中找到了一种参考连接、显示如下:

    我们可以使用 TMS570LC43x 进行如下连接:

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 。   仅需确认:上方的原理图适用于 AM263、其中 GND 连接到晶体的 G、但对于 TMS570 、我们不会将任何焊盘连接到 GND (所有连接均连接到 Kelvin-GND)。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、Phitastic,

    是的、在本例中、我们应仅将所有引脚设置为 Kelvin_GND。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。