请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-570LC43
工具与软件:
尊敬的专家:
参考设计(launchXL2-570LC43和 HDK)中 选择了具有2个引脚的晶体。 电路板设计指南(链接)和其他论坛链接(1、 2)明确指出"不应将 Kelvin_GND 连接到任何其他 GND"、这两个参考设计均采用了此方法。
但是、许多汽车晶体具有4个引脚。 例如 、ABM8AIG 具有以下引脚排列:
您能否分享一下应如何将具有4引脚的晶体连接到 Kelvin-GND、以及应如何连接其他 GND 引脚?
谢谢!