请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM263P4-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
是否可以通过具有特定 ID 的 CAN 信号从待机模式唤醒? 例如、他们是否能够通过软件对其进行设置 、以便 根据 ID 过滤唤醒信号?
此致、
Mari Tsunoda.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
是否可以通过具有特定 ID 的 CAN 信号从待机模式唤醒? 例如、他们是否能够通过软件对其进行设置 、以便 根据 ID 过滤唤醒信号?
此致、
Mari Tsunoda.
Mari、您好!
没有通过 CAN 指定的"唤醒"机制、但是在设置应用时、需要使所有其他外设关闭并进行时钟选通、并且 R5F 内核处于 WFI (等待中断)模式、而 CAN 模块保持运行。 特定 CAN 模块中断需要根据 ID 进行配置、并触发其中一个 R5F 内核进入中断服务例程、该例程会"唤醒"器件的其余部分。
在这里的客户用例中、这种方法是否合理?
此致、
Zackary Fleenor