This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:通过 CAN 从待机模式唤醒

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391381/am263p4-q1-wake-up-from-standby-mode-via-can

器件型号:AM263P4-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:  

是否可以通过具有特定 ID 的 CAN 信号从待机模式唤醒? 例如、他们是否能够通过软件对其进行设置 、以便 根据 ID 过滤唤醒信号?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、您好!

    没有通过 CAN 指定的"唤醒"机制、但是在设置应用时、需要使所有其他外设关闭并进行时钟选通、并且 R5F 内核处于 WFI (等待中断)模式、而 CAN 模块保持运行。 特定 CAN 模块中断需要根据 ID 进行配置、并触发其中一个 R5F 内核进入中断服务例程、该例程会"唤醒"器件的其余部分。

    在这里的客户用例中、这种方法是否合理?

    此致、

    Zackary Fleenor