This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243X-AM243X:am243x-lp MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1390808/mcu-plus-sdk-am243x-am243x-lp

工具与软件:

LP-am243x M4内核是否支持实时访问? 我在使用 M4内核时未能连接硬件。 但在创建项目时、会正确连接(XDS)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayriye、

    感谢您的提问。

    您能否提供有关该问题的更多详细信息?

    您使用的是哪个 MCU+SDK?

    EVM 是否使用 SBL 二进制文件正确初始化?

    您能否分享错误日志?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于  AM243Xtm LaunchPad:我正在使用 mcu_plus_sdk_am243x 08.06.00.43、在它不起作用后、我还尝试使用版本09.02.00.50。  我刚开始使用 TI 电路板。 如果我犯了任何错误、请原谅我。  当我尝试使用 M4时、我在创建项目时没有遇到任何错误。 我加载.out 文件、然后 它通过 XDS 连接到硬件。 但是、当我尝试运行 GUI 时、它显示"硬件未连接" 、另外、我之前也尝试使用 R5内核。 我无法建立 USB/UART 连接。 在"Waiting for data ..."(等待数据...)字段后面 警告,它会超时,我不明白它在等待什么数据。 但它可以与 XDS 一起使用。  非常感谢您的快速响应。  

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayriye、

    您能否同时告诉我们您使用的是哪个版本的 CCS Studio?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    我使用的是 CSS 12.7.1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayriye、

    感谢您提供上述详细信息。

    您能否确认您是否已正确初始化 EVM?

    若要使用 SBL 二进制文件初始化 EVM、请参阅  EVM_FLASH_SOC_init 

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    是的、我进行了初始化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayriye、

    感谢以上确认。

    我可以看到上面共享的屏幕截图看起来与通常的 CCS GUI 不同。

    我已尝试从 CCS v12.7.1加载并运行示例、并且能够成功运行该程序而不出现任何错误。

    请观看以下视频。

    e2e.ti.com/.../CCS-load-and-run.mp4

    若要了解有关将 CCS 与 MCU+SDK 配合使用的更多信息、请参阅  CCS_Setup 

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    我认为有一些误解。 我能够 在 CCS 中调试我的代码。 一些内容。 我共享的图片都属于 GUI Composer 接口。