工具与软件:
LP-am243x M4内核是否支持实时访问? 我在使用 M4内核时未能连接硬件。 但在创建项目时、会正确连接(XDS)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
LP-am243x M4内核是否支持实时访问? 我在使用 M4内核时未能连接硬件。 但在创建项目时、会正确连接(XDS)。
您好!
对于 AM243Xtm LaunchPad:我正在使用 mcu_plus_sdk_am243x 08.06.00.43、在它不起作用后、我还尝试使用版本09.02.00.50。 我刚开始使用 TI 电路板。 如果我犯了任何错误、请原谅我。 当我尝试使用 M4时、我在创建项目时没有遇到任何错误。 我加载.out 文件、然后 它通过 XDS 连接到硬件。 但是、当我尝试运行 GUI 时、它显示"硬件未连接" 、另外、我之前也尝试使用 R5内核。 我无法建立 USB/UART 连接。 在"Waiting for data ..."(等待数据...)字段后面 警告,它会超时,我不明白它在等待什么数据。 但它可以与 XDS 一起使用。 非常感谢您的快速响应。
嗨、Hayriye、
感谢您提供上述详细信息。
您能否确认您是否已正确初始化 EVM?
若要使用 SBL 二进制文件初始化 EVM、请参阅 EVM_FLASH_SOC_init。
此致、
Tushar
嗨、Hayriye、
感谢以上确认。
我可以看到上面共享的屏幕截图看起来与通常的 CCS GUI 不同。
我已尝试从 CCS v12.7.1加载并运行示例、并且能够成功运行该程序而不出现任何错误。
请观看以下视频。
e2e.ti.com/.../CCS-load-and-run.mp4
若要了解有关将 CCS 与 MCU+SDK 配合使用的更多信息、请参阅 CCS_Setup
此致、
Tushar