This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:添加自定义 PHY

Guru**** 2933220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392574/am2431-add-custom-phy

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件: DP83869SysConfig

工具与软件:

您好、TI 专家:

我们 在使用 MCU+ SDK  09.02.00.50的 AM2431上选择了 Maxlinear 的 MxL86111 PHY 芯片。  

根据 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1378262/faq-processor-sdk-am64x-integration-of-custom-phy-using-mcusdk?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Custom%20PHY、 我们 MxL86111  PHY 添加了   自定义驱动程序(由于前16个寄存器具有相同的定义、因此我们是指 generic_phy.h / generic_phy.c)、并将我们的板配置为集成自定义 PHY。

首先、我们在 EVM 板上尝试它、跳过  DP83867和 DP83869 PHY 驱动程序、使用 GENERIC_phy 驱动程序、它将正常工作。

但是、当我们使用  MxL86111  Phy 将代码移动到定制板时、它会失败、并继续打印日志:"EnetPhy_findCommonNwayCaps:1733"、 这条消息意味着什么? 它似乎来自  En4510HandlerTask->EnetApp_phyStateHandler->Enet_periodicTick App_Phy。

来自 EVM 板的寄存器值(使用通用 PHY 接口):

来自定制电路板的寄存器值 (具有通用 PHY 接口):

BRS

Xiangju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiangju:

    感谢您的提问。

    我会检查一下、然后回复给您。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "EnetPhy_findCommonNwayCaps:1733"、

    链路未建立...请在 SysConfig 中检查 PHY 地址...?

    此致

    Ashwani