This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:GPIO_问题

Guru**** 1797760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393887/mspm0l2228-gpio_-issue

器件型号:MSPM0L2228

工具与软件:

大家好、团队成员:

我使用 MSPM0L 设计一个原型、但按钮出现问题。 具体来说、我有7个按钮、其中3个按钮连接到 Porta、4个按钮连接到 PORTB。 当使用简单的 GPIO 读取功能检查这些按钮时、只有连接到 Porta 的按钮检测按钮按压情况。 分配给 PORTB 的其他4个按钮未检测到按钮按压操作。

我想知道是否需要在 PORTB 上检查任何特定设置才能解决此问题。 非常感谢您就如何解决此问题提出任何建议或建议。

谢谢你。

此致

斯坦斯劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何连接按钮? 是否需要上拉或下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Staneslouse、

    除了 基思的公域之外、我还想补充几句:

    1)。 您在应用中使用了哪些 GPIO?

    2)。 您是否正确使用了 READ 引脚函数? 您能为我提供一个 READ 引脚逻辑代码部分的图。

    此致、

    Janz Bai