请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L2228 工具与软件:
大家好、团队成员:
我使用 MSPM0L 设计一个原型、但按钮出现问题。 具体来说、我有7个按钮、其中3个按钮连接到 Porta、4个按钮连接到 PORTB。 当使用简单的 GPIO 读取功能检查这些按钮时、只有连接到 Porta 的按钮检测按钮按压情况。 分配给 PORTB 的其他4个按钮未检测到按钮按压操作。
我想知道是否需要在 PORTB 上检查任何特定设置才能解决此问题。 非常感谢您就如何解决此问题提出任何建议或建议。
谢谢你。
此致
斯坦斯劳斯