This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243X-AM243X:关于 MCU-PLUS-SDK I2C0_SCL、I2C0_SDA、EXTINTn 的外部上拉电阻

Guru**** 1797640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1394346/mcu-plus-sdk-am243x-about-am243x-external-pull-up-resistor-for-i2c0_scl-i2c0_sda-extintn

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

尊敬的专家:

我的板的配置如下。

MCU-------中的 I2C0_SCL 引脚 ┐μ A

+3.3v --4.7k 欧姆上拉电阻--LED (在光耦合器中)--470欧姆电阻--接地

当 I2C0_SCL 引脚设置为有效输出(高电平)时、输出电平大约为1.3V (而不是3.3V)。


当我更改为10k 欧姆时、得到的是1.21V、而当我更改为3k 欧姆时、得到的是1.44V。


您知道为什么它甚至不能以3V 的电压输出吗?


电流限制是否会导致压降?


请回答。

谢谢你。
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seong Chang Kim

    感谢您的提问。

    请分享原理图连接以便我审阅。

    此致、

    Sreenivasa