请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X 工具与软件:
尊敬的专家:
我的板的配置如下。
MCU-------中的 I2C0_SCL 引脚 ┐μ A
+3.3v --4.7k 欧姆上拉电阻--LED (在光耦合器中)--470欧姆电阻--接地
当 I2C0_SCL 引脚设置为有效输出(高电平)时、输出电平大约为1.3V (而不是3.3V)。
当我更改为10k 欧姆时、得到的是1.21V、而当我更改为3k 欧姆时、得到的是1.44V。
您知道为什么它甚至不能以3V 的电压输出吗?
电流限制是否会导致压降?
请回答。
谢谢你。
此致