请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2432 工具与软件:
你(们)好
在配置有关 AM2432的引导模式引脚时、我有一个疑问。
我们选择 SPI NOR 闪存作为主引导模式。 在 TRM 中、会显示 BOOTMODE8=1且 LBCLKO 引脚应该悬空

在 SPI 引导章节(4.4.1.4)中、引导模式8应由 SPI 模式确定。

设置引导模式8时、我应该遵循 SPI 引导一章、同时 LBCLKO 可以用作 GPIO 而不是保持悬空。 对吗?
此致
Zekun