This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:引导模式引脚配置

Guru**** 2457340 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393771/am2432-bootmode-pin-configuration

器件型号:AM2432

工具与软件:

你(们)好

在配置有关 AM2432的引导模式引脚时、我有一个疑问。

我们选择 SPI NOR 闪存作为主引导模式。 在 TRM 中、会显示 BOOTMODE8=1且 LBCLKO 引脚应该悬空

在 SPI 引导章节(4.4.1.4)中、引导模式8应由 SPI 模式确定。

设置引导模式8时、我应该遵循 SPI 引导一章、同时 LBCLKO 可以用作 GPIO 而不是保持悬空。  对吗?

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zekun、

    [quote userid="531957" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393771/am2432-bootmode-pin-configuration 同时 LBCLKO 可以用作 GPIO 而不是保持浮动。  对吗?

    它不应用作 GPIO、因为这里提到不应将任何布线连接到 LBCLKO。

    此致、

    Vaibhav