This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:尝试让脉冲计数器工作。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392875/tm4c1290ncpdt-trying-to-get-a-pulse-counter-working

器件型号:TM4C1290NCPDT

工具与软件:

我正在尝试对端口 D7上的一个脉冲序列进行计数。  代码:

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOD);

   SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_TIMER4);

   GPIOPinTypeTimer (GPIO_PORTD_BASE、0x80);

   GPIOPinConfigure (GPIO_PD7_T4CCP1);

   //此处运行了大量的代码、因此外设已准备就绪。

   TimerDisable (TIMER4_BASE、TIMER_B)

   TimerConfigure (TIMER4_BASE、TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_B_CAP_COUNT_UP | TIMER_CFG_B_ACT_NONE);

   TimerControlEvent (TIMER4_BASE、TIMER_B、TIMER_EVENT_NEG_EDGE);

   TimerEnable (TIMER4_BASE、TIMER_B)

   TIMER4_TBV_R = 0;

   //每1/4秒...

   count = TimerValueGet (TIMER4_BASE、TIMER_B);

   TIMER4_TBV_R = 0;

但 Count 始终为零。

谢谢、Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="333787" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392875/tm4c1290ncpdt-trying-to-get-a-pulse-counter-working "]

       TIMER4_TBV_R = 0;

       //每1/4秒...

       count = TimerValueGet (TIMER4_BASE、TIMER_B);

       TIMER4_TBV_R = 0;

    [报价]

    尊敬的 Doug:

     您的注释似乎提示您要测量从负边沿到负边沿所用的时间。 这是您想要的吗? 我提出这个问题的原因是您要使用  TIMER_CFG_B_CAP_COUNT_UP 来配置计时器。 这用于对边沿数进行计数、而不是对时间进行计数。 如果您真的打算对边沿进行计数、那么在1/4秒内提供了多少边沿呢? 另请注意、无论计数时间或计数边沿如何、输入必须在下降沿后至少保持低电平两个时钟周期。 另请注意、计数器只有16位。 这意味着当计数器溢出时、计数器将翻转到0。 如果要对时间进行计数、则需要使用 TIMER_CFG_B_CAP_TIME_UP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我正在对脉冲进行计数、而不是脉冲之间的时间。  脉冲宽度为10uS、系统时钟为50ns、因此无需两个时钟进行采集即可。  典型的最大1/4秒计数约为150、所以16位是足够的。  仅供参考、在对脉冲进行计数时、预分频器实际上会变成一个"后分频器"、即计数器的前4位、因此它实际上是一个24位计数器。

    此致、Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

     你可以截取寄存器 broswer 中所有 timer4寄存器的屏幕截图吗?

     您是否已在 LaunchPad 上尝试过代码或者到目前为止它位于您的定制板上? 您是否在 LaunchPad 上遇到同样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    这是寄存器、我们还没有机会在 LaunchPad 上尝试。

    谢谢、Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

     您的计时器正在递增计数、但计数器的预加载值已经在0xFFFF。 在递增计数时、计时器应从0开始。 您可以将计数器预加载为0并重试吗? 或者、可以更改为 TIMER_CFG_B_CAP_COUNT (用于递减计数)而不是 TIMER_CFG_B_CAP_COUNT_UP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    TIMER_TBVR 和 TIMER_TBV 都为0。  由于没有比较操作或任何触发事件、因此不使用 TIMER_TBMATCHR 寄存器。  我可以看到所有的定时器配置寄存器值都是正确的。

    ???

    仅供参考、我确实验证了脉冲流将流向正确的引脚128、D7。

    谢谢、Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

     我创建一个简单示例。 我将 GPIO GN0切换100次并进入 PL5引脚、该引脚由 Timer0 TimerB 捕获、我可以正确地捕获100个负边沿。 请查看是否可以在电路板上复制并适应 Timer4。  

    //****************************************************************************
    //
    // The variable g_ui32SysClock contains the system clock frequency in Hz.
    //
    //****************************************************************************
    uint32_t g_ui32SysClock;
    
    
    //*****************************************************************************
    //
    // The error routine that is called if the driver library encounters an error.
    //
    //*****************************************************************************
    #ifdef DEBUG
    void
    __error__(char *pcFilename, uint32_t ui32Line)
    {
    }
    #endif
    
    //*****************************************************************************
    //
    // The interrupt handler for the Timer 0A interrupt.
    //
    //*****************************************************************************
    void
    Timer0AIntHandler(void)
    {
        //
        // Clear the timer interrupt.
        //
        MAP_TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_CAPA_EVENT);
    
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // The interrupt handler for the Timer 0B interrupt.
    //
    //*****************************************************************************
    void
    Timer0BIntHandler(void)
    {
        //
        // Clear the timer interrupt.
        //
        MAP_TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_CAPB_EVENT);
    
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Configure the UART and its pins.  This must be called before UARTprintf().
    //
    //*****************************************************************************
    void
    ConfigureUART(void)
    {
        //
        // Enable the GPIO Peripheral used by the UART.
        //
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
    
        //
        // Enable UART0.
        //
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
    
        //
        // Configure GPIO Pins for UART mode.
        //
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
        MAP_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
    
        //
        // Initialize the UART for console I/O.
        //
        UARTStdioConfig(0, 115200, g_ui32SysClock);
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Configure the system clock, UART, and setup Timer0 to be a Split Timer
    // which uses the 8-bit prescaler to create two 24-bit timers to measure signal
    // high periods based on rising and falling edge events on the Timer pins PL4
    // and PL5.  The measurement results will be output on UART0 to the Virtual
    // Serial Port.
    //
    //*****************************************************************************
    int
    main(void)
    {
        uint32_t ui32EdgeCount = 0;
        uint32_t i;
    
        //
        // Run from the PLL at 120 MHz.
        // Note: SYSCTL_CFG_VCO_240 is a new setting provided in TivaWare 2.2.x and
        // later to better reflect the actual VCO speed due to SYSCTL#22.
        //
        g_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ |
                                                 SYSCTL_OSC_MAIN |
                                                 SYSCTL_USE_PLL |
                                                 SYSCTL_CFG_VCO_240), 120000000);
    
        //
        // Enable the peripherals used by this example.
        //
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOL);
    
        //
        // Configure the GPIO to be CCP pins for the Timer peripheral.
        //
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PL5_T0CCP1);
    
        //
        // Configure the GPIO for the Timer peripheral.
        //
        MAP_GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTL_BASE, GPIO_PIN_5);
    
        //
        // Initialize the UART and write initial status.
        //
        ConfigureUART();
        UARTprintf("Edge Capture Example for measuring the high period of an"
                   "input signal.\n");
        UARTprintf("Input a square wave onto pin PL4 and PL5 of the "
                   "EK-TM4C1294XL.\n");
    
        //
        // Initialize Timers A and B to both run as periodic up-count edge capture
        // timers.  This will split the 32-bit timer into two 16-bit timers.
        //
        MAP_TimerConfigure(TIMER0_BASE, (TIMER_CFG_SPLIT_PAIR |
                                         TIMER_CFG_B_PERIODIC |
    				                     TIMER_CFG_B_CAP_COUNT_UP));
    
        //
        // To use the timer in Edge Time mode, it must be preloaded with initial
        // values.  If the prescaler is used, then it must be preloaded as well.
        // Since we want to use all 24-bits for both timers it will be loaded with
        // the maximum of 0xFFFF for the 16-bit wide split timers, and 0xFF to add
        // the additional 8-bits to the split timers with the prescaler.
        //
        MAP_TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_BOTH, 0xFFFF);
        MAP_TimerPrescaleSet(TIMER0_BASE, TIMER_BOTH, 0xFF);
    
        //
        // configure Timer B
        // to trigger on a Negative Edge.
        //
        MAP_TimerControlEvent(TIMER0_BASE, TIMER_B, TIMER_EVENT_NEG_EDGE);
    
        //
        // Enable the Timer B interrupts for Capture Events.
        //
        MAP_TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_CAPB_EVENT);
    
    
        //
        // Enable processor interrupts.
        //
        MAP_IntMasterEnable();
    
        //
        // Enable and wait for the port to be ready for access
        //
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);
        while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPION))
        {
        }
    
        //
        // Configure the GPIO port for the LED operation.
        //
        GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0);
    
        //
        // Enable both Timer Timer B to begin the application.
        //
        MAP_TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_B);
    
        //
        // Loop Forever
        //
        for (i=0;i<100;i++)
        {
            //
            // Turn on the LED
            //
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
    
            //
            // Turn on the LED
            //
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
    
        }
    
    
        ui32EdgeCount = TimerValueGet(TIMER0_BASE, TIMER_B);
    
        if (ui32EdgeCount == 100){
            UARTprintf("pass");
        } else {
            UARTprintf("Fail");
        }
    
        while (1);
    
    
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我发现了问题,我看了一个时候,但我看不到它,但没有哭出来,当我看到它。  我首先尝试将 D7设置为中断、但没有脉冲通过。  然后、我将其配置为输出、并尝试发送没有效果的脉冲。  然后我的大脑的灯泡又熄灭了,我意识到我误读了有关解锁它的部分; D7不能配置为任何东西,但 NMI 没有首先解锁它。  一旦我做了、我的原始代码就运行正常。

    谢谢、Doug