请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
是否可以通过 QEI 模式将 MSPM0内部比较器输出用作 TIMG8的正交编码器 A 相和 B 相源?
我认识到、我可以将比较器配置为将结果输出到 GPIO 引脚、然后可以使用 PCB 布线将该引脚路由到其中一个 TIMG8 捕获 GPIO、但如果可能、我宁愿在内部路由信号。
是否可以在内部路由信号?
谢谢!
本