This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:使用比较器输出作为 TIMG8 QEI 的输入

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1394094/mspm0g3507-use-comparator-output-as-input-to-timg8-qei

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

是否可以通过 QEI 模式将 MSPM0内部比较器输出用作 TIMG8的正交编码器 A 相和 B 相源?

我认识到、我可以将比较器配置为将结果输出到 GPIO 引脚、然后可以使用 PCB 布线将该引脚路由到其中一个 TIMG8 捕获 GPIO、但如果可能、我宁愿在内部路由信号。

是否可以在内部路由信号?

谢谢!

本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    在 SysConfig 上没有实现此功能的内部路由、您可能会看到、没有直接使用 Comp 输出的选项(在 TIMG8捕获比较输入时)。 因此、我建议使用最初识别的 PCB 布线。

    此致、

    Fabrice。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Fabrice 的快速回复,我感谢您的支持。  -本