This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:软复位功能问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393411/am2732-soft-reset-function-issue

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:TIDA-020047

工具与软件:

Dears、

客户使用 TIDA-020047设计的 PCB 板。 AM2732存在问题。 使用软复位功能、例如以10或20秒的间隔连续发送命令 softReset 100次、可能会出现启动失败! 硬件重启不存在此问题。 在什么情况下软件重新启动会失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关故障场景和症状的更多详细信息?  您是否可以提供任何调试日志或类似日志来显示故障发生的重新启动距离?

    谢谢!
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      正常的软启动日志

    异常软重启将仅接收此日志、然后会冻结并需要上电;

    已测试硬件复位和重新启动而未出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同的固件软复位日志、最后一个日志表示系统崩溃

    e2e.ti.com/.../Fail-log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供此演示的 SDK 版本等详细信息以便 我能够  在我身边重现问题? 多少次复位后、是否出现故障?

    此致、

    Samhitha