Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047, AM2732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2732 主题中讨论的其他器件:TIDA-020047、
工具与软件:
Dears、
客户使用 TIDA-020047设计的 PCB 板。 AM2732存在问题。 使用软复位功能、例如以10或20秒的间隔连续发送命令 softReset 100次、可能会出现启动失败! 硬件重启不存在此问题。 在什么情况下软件重新启动会失败。