This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:Cortex_M0P:错误:(错误-1001 @ 0x0)此器件不支持请求的操作。 (仿真包12.7.0.00130)

Guru**** 1797640 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392996/mspm0g3507-cortex_m0p-error-error--1001-0x0-requested-operation-is-not-supported-on-this-device-emulation-package-12-7-0-00130

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你(们)好

我遇到了一种情况。 当 CPUCLK 被设置为80M 时、在使用调试时将会发生以下错误:Cortex_M0P:错误:(ERROR -1001 @ 0x0)该器件不支持所请求的操作。 (仿真软件包12.7.0.00130)、请询问是否有人知道此错误发生的原因以及如何解决此错误?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、fb、

    我在 SDK 中使用一个示例工程、将 CPUCLK 设置为80 MHz、生成并下载到我的 LaunchPad 中、没有任何错误。 所以、您是否能够使用时钟树来配置时钟系统、并提供您的时钟配置和报告的错误的数值?

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、fb、

    我想与您确认:

    1)。 每次想要进入调试模式或将代码下载到 MCU 时、第一次会发生这个错误、而在重建之后第二次时不会发生?

    2)。 您的项目永远不会发生此错误?

    1)或2)?

    如果您进入调试模式或将代码下载到 MCU 中、它的运行是否正常?
    我已经使用您的时钟树配置再次尝试、没有出现任何错误。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    1)。 每次想要进入调试模式或将代码下载到 MCU 时、第一次会发生这个错误、而在重建之后第二次时不会发生?

    =>我应该解释一下:我以前有一个项目 A。只要我把 CPUCLK 设置为80M、无论我如何重建、都会发生这样的错误。 这里有一个项目 B、我是根据项目 A 重新创建的、这个错误始终会出现。 则不会发生、

    2)。 您的项目永远不会发生此错误?

    =>项目 A 总是发生、项目 B 永远不会发生

    如果您进入调试模式或将代码下载到 MCU 中、它的运行是否正常?

    =>否、没有 反应

    我认为这一定是其中一个设置的问题。 您能否使用此错误代码来推断问题?

    我还将附上项目文件、感谢您发送 helpe2e.ti.com/.../ERR_2D00_1001.zip

    FB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、fb、

    我在我这边做了一些测试:

    1)。 直接使用您的项目->它将报告此错误;

    2)。 使用您的工程、但将 main.c 修改为仅为"empty"->它还会报告此错误;

    3)。 Re -生成新的空工程并根据您的工程配置 SysConfig ->它不会报告此错误。

    配置 SysConfig 文件时似乎有些损坏。 您可以尝试再次手动配置 SysConfig、并直接在最新的 CCS (可从 TI.com 下载)上复制代码。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    感谢你的帮助。 我也看到了这样的情况,并采取了相同的措施,以便项目可以继续!!


    我想知道根本原因、因为我担心一些错误的理解会导致将来出现无法解释的错误。 以前的经验告诉我、在开发的后期阶段将很难调试这些问题。

    感谢您的大力支持。  

    FB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、fb、

    不要 担心、但我理解您的顾虑。 最好及时将 CCS 和 SDK 更新到最新版本、因为某些问题会在不同版本之间得到解决。  

    此致、

    Janz Bai