主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
你(们)好
我遇到了一种情况。 当 CPUCLK 被设置为80M 时、在使用调试时将会发生以下错误:Cortex_M0P:错误:(ERROR -1001 @ 0x0)该器件不支持所请求的操作。 (仿真软件包12.7.0.00130)、请询问是否有人知道此错误发生的原因以及如何解决此错误?
感谢您的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我遇到了一种情况。 当 CPUCLK 被设置为80M 时、在使用调试时将会发生以下错误:Cortex_M0P:错误:(ERROR -1001 @ 0x0)该器件不支持所请求的操作。 (仿真软件包12.7.0.00130)、请询问是否有人知道此错误发生的原因以及如何解决此错误?
感谢您的帮助
尊敬的 Janz:
1)。 每次想要进入调试模式或将代码下载到 MCU 时、第一次会发生这个错误、而在重建之后第二次时不会发生?
=>我应该解释一下:我以前有一个项目 A。只要我把 CPUCLK 设置为80M、无论我如何重建、都会发生这样的错误。 这里有一个项目 B、我是根据项目 A 重新创建的、这个错误始终会出现。 则不会发生、
2)。 您的项目永远不会发生此错误?
=>项目 A 总是发生、项目 B 永远不会发生
如果您进入调试模式或将代码下载到 MCU 中、它的运行是否正常?
=>否、没有 反应
我认为这一定是其中一个设置的问题。 您能否使用此错误代码来推断问题?
我还将附上项目文件、感谢您发送 helpe2e.ti.com/.../ERR_2D00_1001.zip
FB
您好、fb、
我在我这边做了一些测试:
1)。 直接使用您的项目->它将报告此错误;
2)。 使用您的工程、但将 main.c 修改为仅为"empty"->它还会报告此错误;
3)。 Re -生成新的空工程并根据您的工程配置 SysConfig ->它不会报告此错误。
配置 SysConfig 文件时似乎有些损坏。 您可以尝试再次手动配置 SysConfig、并直接在最新的 CCS (可从 TI.com 下载)上复制代码。
此致、
Janz Bai