工具与软件:
你(们)好、
我之前检查了 "AM2634COLFHAZCZR"和"AM2634COMFHAZCZR"的命名规则说明、后来知道 M 器件中包含"预集成堆栈"。
如果我在 M 中选择 L 版本、会发生什么情况? 预集成堆栈是什么意思?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Hitesh:
如果我选择安装 M 的 L 版本、将会发生什么情况? 预集成堆栈是什么意思?[/报价]TI 的预集成堆栈是 AM26x 微控制器 系列中的一项可选功能、旨在通过适用于 EtherCAT、EthernetIP、Profinet 和 IO-Link 标准等协议的预先认证多协议堆栈来简化工业通信需求。 我们将分别在2024年底和12025年底之前为 AM263Px 和 AM263x 提供预集成堆栈。 如果您不选择预集成堆栈、则可以将您的自定义堆栈用于这些协议、也可以与我们的第三方之一进行协商。
[报价 userid="601618" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389696/am2634-difference-between-am2634colfhazczr-and-am2634comfhazczr/5315971 #5315971"]此外、我想知道我们是否可以使用 引脚 PR0_PRU0_GPO0。 收件人... 以下 AM2634版本器件中用于以太网通信的 PR0_PRU0_GPO16?
1) AM2634CO D. FHAZCZR
2) AM2634CO L FHAZCZR
3) AM2634CO M FHAZCZR
[报价]您可以在数据表中的 第10.1.2节"器件命名约定"下找到这些详细信息:www.ti.com/.../am2634-q1.pdf
AM2634CO 的示例 D. FHAZCZR -您可以使用 PRU 进行以太网通信、但未启用 EtherCAT 和预集成。
AM2634CO 的示例 L FHAZCZR -可以使用 PRU 进行以太网通信、并且还启用了 EtherCAT、但 未启用预集成。
AM2634CO 的示例 M FHAZCZR - 您可以使用 PRU 进行以太网通信、并 启用 EtherCAT 和预集成 botth。
正如我在前面所阐明的、将支持以太网。
而对于电路板原理图、您可以使用控制卡原理图、但请确保遵循正确的原理图和硬件设计指南: https://www.ti.com/lit/an/sprabj8b/sprabj8b.pdf
此外、确保让 TI 专家查看硬件原理图、您需要联系当地销售联系人或 FAE。