This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:"AM2634COLFHAZCZR"和"AM2634COMFHAZCZR"

Guru**** 1796250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389696/am2634-difference-between-am2634colfhazczr-and-am2634comfhazczr

器件型号:AM2634

工具与软件:

你(们)好、

我之前检查了  "AM2634COLFHAZCZR"和"AM2634COMFHAZCZR"的命名规则说明、后来知道 M 器件中包含"预集成堆栈"。
如果我在 M 中选择 L 版本、会发生什么情况?  预集成堆栈是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    感谢您的提问。 请在周一之前回复此查询。 如果我当时没有回复,请随意在这里 ping。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我想知道我们是否可以使用 引脚 PR0_PRU0_GPO0。 收件人...  以下 AM2634版本器件中用于以太网通信的 PR0_PRU0_GPO16?

    1) AM2634CO D. FHAZCZR

    2) AM2634CO L FHAZCZR

    3) AM2634CO M FHAZCZR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    如果我选择安装 M 的 L 版本、将会发生什么情况?  预集成堆栈是什么意思?[/报价]

     TI 的预集成堆栈是 AM26x 微控制器 系列中的一项可选功能、旨在通过适用于 EtherCAT、EthernetIP、Profinet 和 IO-Link 标准等协议的预先认证多协议堆栈来简化工业通信需求。 我们将分别在2024年底和12025年底之前为 AM263Px 和 AM263x 提供预集成堆栈。 如果您不选择预集成堆栈、则可以将您的自定义堆栈用于这些协议、也可以与我们的第三方之一进行协商。

    [报价 userid="601618" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389696/am2634-difference-between-am2634colfhazczr-and-am2634comfhazczr/5315971 #5315971"]

    此外、我想知道我们是否可以使用 引脚 PR0_PRU0_GPO0。 收件人...  以下 AM2634版本器件中用于以太网通信的 PR0_PRU0_GPO16?

    1) AM2634CO D. FHAZCZR

    2) AM2634CO L FHAZCZR

    3) AM2634CO M FHAZCZR

    [报价]

    您可以在数据表中的   第10.1.2节"器件命名约定"下找到这些详细信息:www.ti.com/.../am2634-q1.pdf

    AM2634CO 的示例 D. FHAZCZR -您可以使用 PRU 进行以太网通信、但未启用 EtherCAT 和预集成。  

    AM2634CO 的示例 L FHAZCZR -可以使用 PRU 进行以太网通信、并且还启用了 EtherCAT、但 未启用预集成。  

    AM2634CO 的示例 M FHAZCZR - 您可以使用 PRU 进行以太网通信、并  启用 EtherCAT 和预集成 botth。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我可以在上述所有设备中使用正常以太网通信协议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用普通以太网。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilabh、您好!我在"AM2634CO"上注册了 querrry D. FHAZCZR",在这种版本的微控制器中,我们可以使用以太网通信吗? 作为参考、请查看随附的示意图、示意图取自 TI 网站" PROC110A_SCH_CONTROL CARD"第13页。 我想知道我是否可以将随附的原理图与"AM2634CO 配合使用 D. FHAZCZR"版本的微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在前面所阐明的、将支持以太网。

    而对于电路板原理图、您可以使用控制卡原理图、但请确保遵循正确的原理图和硬件设计指南: https://www.ti.com/lit/an/sprabj8b/sprabj8b.pdf

    此外、确保让 TI 专家查看硬件原理图、您需要联系当地销售联系人或 FAE。