This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HDK 有问题

Guru**** 1795920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1390322/tms570lc4357-problem-with-the-hdk

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

即使卸下 C170、C168、C148和 C45、电路板仍无法工作、但未出现问题。 是否有任何服务中心在班加罗尔,所以我们可以采取那里的帮助,并得到板维修。

或者、TI 是否提供一对一的帮助以使其电路板正常工作。 它只是几天以来,我们得到这个板,它没有使用这么多也.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru Prasad:

    问题是什么?

    HDK 板上的3.3V 和1.2V LED 是否无毛刺脉冲?  

    12伏和5伏 LED 是否正在闪烁?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、3.3V 和1.2V LED 无法正常工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guru Prasad。

    12伏和5伏 LED 是否正常工作?

    如果这不是电容器的问题、则可能是5V 至3.3V 或3.3V 至1.2V 稳压器问题。

    我只来自 TI 班加罗尔、但我想我们不做任何 PCB 服务。 我会向我的硬件团队咨询一次、然后就该问题与您联系。

    另外、请告诉我、刚收到电路板的工作状态是什么? 因为 TI 会在所有电路板转给客户之前对其进行测试。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     只有这些指示灯在电路板开启后亮起。 最初我们有一组灯以前发光,但现在只有这种灯发光。 此外、在初始化代码时、会显示 DEBUG PROBE ERROR。
    是的先生,请与您的团队核实,并告诉我们附近是否有任何服务中心可以帮助我们解决我们的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能得到回复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru Prasad:

    很抱歉我的答复出现延误。

    我刚向我的硬件团队核实、我们在班加罗尔没有任何硬件服务。  

    根据我的理解、我只能指导您解决问题  

    您已经检查了与3.3V 电压并联的电容器、所以问题可能是由稳压器引起的、我的意思是可能是5V 到3.3V 稳压器(U39)还是3.3V 到1.2V 稳压器(U35)引起的。

    我怀疑这两个 IC、因为3.3V 和1.2V LED 可能不会亮起、U35内部短路或 U39内部打开、在这两种情况下、这些 LED 可能不会亮起。

    那么、我的第一个建议是移除3.3V 转1.2V 稳压器(U35)并验证3.3V 电源、如果我们获得3.3V 电源意味着我们可以直接更改 U35。

    如果仍然没有3.3V 电压、则可能是 U39的问题、因此您需要更改 U39。

    ——

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将与此建议检查并返回给您。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、我们移除了 U35和 U39、但电路板的条件仍然相同。 它显示3V3和 GND 之间短路。
    问题可能是什么??

    我能否进一步获得 IT 解决方案?先生??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru Prasad:

    我真的以为这可能是由于稳压器的原因、但现在事实证明这是其他原因。

    您是否还可以检查以下电容器:

    C68、C107和 C83?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如前所述、我们移除了电容器、但3V3和 GND 之间仍然存在短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能知道现在继续吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru Prasad:

    我现在感到非常困惑、在我之前的类似问题中、我们确认它是电容器或稳压器、但在本例中、看起来它们中的任何一个都不是导致问题的、但结果是其他问题。

    我不知道我们现在还能做些什么、我将尝试为此获取一些硬件团队支持。

    在此之前、我想向您确认以下信息:

    1.您是否移除了所有电容器并验证了3.3V LED? LED 是否仍然熄灭?

    2.您是否卸下了3.3V 转1.2V 稳压器并验证了3.3V LED? LED 是否仍然不亮?

    3.您是否尝试使用新的稳压器将5V 更改为3.3V 稳压器并验证了3.3V LED?

    ——

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、主席先生、我们已经做了上述所有事情。

    在检查整个电路板之后、我们发现3V3和 GND 之间存在短路。

    现在我的问题是、先生、即使我们尝试调试电路板、移除短路并更改 IC、仍然可以正常工作吗?

    短路位于 C68之间、即使移除上述所有电容器和稳压器后、即使移除电容器和稳压器后、仍然存在短路。

    是否有任何更换 可用 从公司方面.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru Prasad:

    现在我的问题是、先生、即使我们尝试调试开发板并移除短接并更改 IC、仍然可以使用吗?

    控制器应该工作。 如果3.3V 和 GND 短路、则大部分情况下5V 至3.3V 稳压器将损坏、因为它需要提供比额定电流更大的电流。 但控制器应该没有任何问题。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、您说我们可以直接替换连接到3V3和 GND 的 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru Prasad:

    无需将所有连接的 IC 替换为3.3V 和 GND、

    通常、在这些类型的情况下、电源引脚会因短路而损坏。 因此、 在消除3.3V 和 GND 之间的短路后、首先尝试更换5V 转3.3V 稳压器(U39)。 这样就可以解决该问题。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、是否更换了主板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生、是否更换了主板?

    主席先生、我不知道我只能提供应用程序支持。

    您能否尝试向当地销售团队核实?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当地销售团队对您有何帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也不知道确切的链接、

    请查看 TI.com、您可能会按地区找到销售团队。

    由于电路板最初处于工作状态、并且在测试后出现问题、因此通常情况下、它们可能无法替换为新电路板。