工具与软件:
即使卸下 C170、C168、C148和 C45、电路板仍无法工作、但未出现问题。 是否有任何服务中心在班加罗尔,所以我们可以采取那里的帮助,并得到板维修。
或者、TI 是否提供一对一的帮助以使其电路板正常工作。 它只是几天以来,我们得到这个板,它没有使用这么多也.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
即使卸下 C170、C168、C148和 C45、电路板仍无法工作、但未出现问题。 是否有任何服务中心在班加罗尔,所以我们可以采取那里的帮助,并得到板维修。
或者、TI 是否提供一对一的帮助以使其电路板正常工作。 它只是几天以来,我们得到这个板,它没有使用这么多也.
您好、Guru Prasad。
12伏和5伏 LED 是否正常工作?
如果这不是电容器的问题、则可能是5V 至3.3V 或3.3V 至1.2V 稳压器问题。
我只来自 TI 班加罗尔、但我想我们不做任何 PCB 服务。 我会向我的硬件团队咨询一次、然后就该问题与您联系。
另外、请告诉我、刚收到电路板的工作状态是什么? 因为 TI 会在所有电路板转给客户之前对其进行测试。
——
谢谢、此致、
Jagadish。
尊敬的 Guru Prasad:
很抱歉我的答复出现延误。
我刚向我的硬件团队核实、我们在班加罗尔没有任何硬件服务。
根据我的理解、我只能指导您解决问题
您已经检查了与3.3V 电压并联的电容器、所以问题可能是由稳压器引起的、我的意思是可能是5V 到3.3V 稳压器(U39)还是3.3V 到1.2V 稳压器(U35)引起的。


我怀疑这两个 IC、因为3.3V 和1.2V LED 可能不会亮起、U35内部短路或 U39内部打开、在这两种情况下、这些 LED 可能不会亮起。
那么、我的第一个建议是移除3.3V 转1.2V 稳压器(U35)并验证3.3V 电源、如果我们获得3.3V 电源意味着我们可以直接更改 U35。
如果仍然没有3.3V 电压、则可能是 U39的问题、因此您需要更改 U39。
——
谢谢、此致、
Jagadish。
尊敬的 Guru Prasad:
我现在感到非常困惑、在我之前的类似问题中、我们确认它是电容器或稳压器、但在本例中、看起来它们中的任何一个都不是导致问题的、但结果是其他问题。
我不知道我们现在还能做些什么、我将尝试为此获取一些硬件团队支持。
在此之前、我想向您确认以下信息:
1.您是否移除了所有电容器并验证了3.3V LED? LED 是否仍然熄灭?
2.您是否卸下了3.3V 转1.2V 稳压器并验证了3.3V LED? LED 是否仍然不亮?
3.您是否尝试使用新的稳压器将5V 更改为3.3V 稳压器并验证了3.3V LED?
——
谢谢、此致、
Jagadish。
尊敬的 Guru Prasad:
现在我的问题是、先生、即使我们尝试调试开发板并移除短接并更改 IC、仍然可以使用吗?
控制器应该工作。 如果3.3V 和 GND 短路、则大部分情况下5V 至3.3V 稳压器将损坏、因为它需要提供比额定电流更大的电流。 但控制器应该没有任何问题。
——
谢谢、此致、
Jagadish。
先生、是否更换了主板?
主席先生、我不知道我只能提供应用程序支持。
您能否尝试向当地销售团队核实?