Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2431 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
我们有一个 example.syscfg 文件、我们一直使用 SysConfig 1.17进行编辑
我们试图移至 SysConfig 1.20、当我们打开 syscfg 文件时、该文件会向每个 GPIO 添加一个.rx 参数并将其设置为 true。
Rx 参数的用途是什么?我们应该让 SysConfig 如何设置它? (真)
此外、当我们添加新的 GPIO 时、Rx 默认为 off。
Jeff