This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:在 SysConfig 1.20中、GPIO Rx 参数是什么?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1395852/am2431-in-sysconfig-1-20-what-is-the-gpio-rx-parameter

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我们有一个 example.syscfg 文件、我们一直使用 SysConfig 1.17进行编辑

我们试图移至 SysConfig 1.20、当我们打开 syscfg 文件时、该文件会向每个 GPIO 添加一个.rx 参数并将其设置为 true。

Rx 参数的用途是什么?我们应该让 SysConfig 如何设置它? (真)

此外、当我们添加新的 GPIO 时、Rx 默认为 off。

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您访问德州仪器(TI) E2E 支持论坛。

    请留出一些时间来检查上述详细信息并恢复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    [报价 userid="558363" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1395852/am2431-in-sysconfig-1-20-what-is-the-gpio-rx-parameter "]我们正在尝试改用 SysConfig 1.20、当我们打开 syscfg 文件时、它向每个 GPIO 添加一个.rx 参数并将其设置为 true。

    您在中看到 RX 参数为 true example.syscfg 之前使用旧版本的创建的库头文件 MCU+SDK 、默认情况下已启用 RX 参数。

    请参阅下面的屏幕截图。

    此外、当我们添加新 GPIO 时、Rx 默认为"关闭"。

    使用最新的 MCU+SDK、 GPIO 的器件数据存在一个主要变化。 现在默认禁用 GPIO 的 RX 参数。

    请参阅  版本说明#GPIO 。  

    请参阅下面的屏幕截图。

    此致、

    Tushar