主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户正在使用 AM243x SDK9.2。
他们已构建 Tamagawa 项目、并且 Tamagawa PRU-ICSS 固件已加载并成功运行。
正如您在下面看到的、有一个选项9来配置 IEP 复位周期计数 和 IEP 触发时间 .
**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□F |
|选择数据 ID 代码|
**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□F |
| 0:数据读数、绝对值(数据 ID 0)|
| 1:数据读数、多圈(数据 ID 1)|
| 2:数据读出、编码器 ID (数据 ID 2)|
| 3 :数据读数,绝对和多圈(数据 ID 3)|
| 4:写入 EEPROM (数据 ID 6)|
| 5:重置(数据 ID 7)|
| 6:重置(数据 ID 8)|
| 7:重置(数据 ID C)|
| 8:从 EEPROM 读取(数据 ID D)|
| 9:启动周期性连续模式|
**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□F |
|
输入数值:9.
|输入 IEP 复位周期计数(必须大于 Tamagawa 周期时间、包括超时周期、以 IEP 周期为单位):
|输入 IEP 触发时间(必须小于或等于 IEP 复位周期、以 IEP 周期为单位):
客户对上面选项9中的周期时间配置有以下2个问题。
1:什么是 人员 会发生什么? (例如、它在中 一微秒 或者 毫秒 或者 ns )
2:客户已尝试输入 IEP 触发时间设为50、但结果仅刷新1次 、未持续刷新。 客户想知道仅刷新一次结果的原因?
请为上述2个问题提供一些反馈、您能帮忙吗?
谢谢!
Kevin