This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:Tamagawa 周期时间

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396361/am2434-tamagawa-cycle-time

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 AM243x SDK9.2。

他们已构建 Tamagawa 项目、并且 Tamagawa PRU-ICSS 固件已加载并成功运行。

正如您在下面看到的、有一个选项9来配置 IEP 复位周期计数 IEP 触发时间 .

**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□F |
|选择数据 ID 代码|
**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□F |
| 0:数据读数、绝对值(数据 ID 0)|
| 1:数据读数、多圈(数据 ID 1)|
| 2:数据读出、编码器 ID (数据 ID 2)|
| 3 :数据读数,绝对和多圈(数据 ID 3)|
| 4:写入 EEPROM (数据 ID 6)|
| 5:重置(数据 ID 7)|
| 6:重置(数据 ID 8)|
| 7:重置(数据 ID C)|
| 8:从 EEPROM 读取(数据 ID D)|
| 9:启动周期性连续模式|
**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□F |
|

输入数值:9.
|输入 IEP 复位周期计数(必须大于 Tamagawa 周期时间、包括超时周期、以 IEP 周期为单位):
|输入 IEP 触发时间(必须小于或等于 IEP 复位周期、以 IEP 周期为单位):  

客户对上面选项9中的周期时间配置有以下2个问题。

1:什么是 人员  会发生什么? (例如、它在中 一微秒 或者 毫秒 或者 ns )

2:客户已尝试输入 IEP 触发时间设为50、但结果仅刷新1次 、未持续刷新。 客户想知道仅刷新一次结果的原因?

请为上述2个问题提供一些反馈、您能帮忙吗?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    客户已经做了一个实验,请分析他们的结果,谢谢!

    客户已尝试将 IEP 周期设置为12000、并且使用示波器测得的周期大约为90us、因此相应的频率约为12000/90 = 133MHz。

    请您确认一下吗?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    什么是 人员  会发生什么? (例如、它在中 一微秒 或者 毫秒 或者 ns )[/报价]

    这个 IEP 计数在每个 IEP 时钟周期后增加1。 如果 IEP 在200 MHz 下运行、它将在每5ns 后增加1。

    请参阅下面随附的图像、其中显示了 IEP 休息周期和触发点。

    您可以根据 Tamagawa 周期时间配置 IEP 中断计数、该计数值应始终大于 Tamagawa 周期时间。

    对于触发时间、您必须在0和 IEP 中断计数之间配置触发计数。

    BR、

    Achala Ram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="546457" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396361/am2434-tamagawa-cycle-time/5344221 #5344221"]

    客户已尝试将 IEP 周期设置为12000、并且使用示波器测得的周期大约为90us、因此相应的频率约为12000/90 = 133MHz。

    请您确认一下吗?

    [报价]

    否、该值应等于配置的 IEP 时钟值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Achala:

    感谢您的详细答复!

    我们还知道 IEP 频率在如下所示的 SysConfig 中配置。

    谢谢!

    Kevin