请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEMU110-U 工具与软件:
正在查找此项目的易失性证书:
- MSP430G2452IRSA16R
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
正在查找此项目的易失性证书:
您好、Michael:
好的、这就是我发现的结果。
有人告诉我、我们没有讨论设计中存储器元件波动性的正式文档。
不过、
我可以提供与此相关的一般信息。
存储器被组织为主闪存:(16 x 512字节) 8KB
信息闪存:(4 x 64位) 256字节
RAM:256字节。
外设 RAM:512字节。
从上面的列表中、标记为 Flash 的项目是非易失性的、并将在下电上电时保留它们的内容。
客户代码/数据可以保存在主闪存以及信息闪存的某些部分中。
若要清除闪存中的任何内容、需要擦除闪存。
信息闪存的某些部分将包含用于校准和特性的器件特定数据。 如果该位被擦除、则校准数据不再可用。
此外、该设计中还使用触发器或寄存器实现了一些寄存器。 下电上电时将清除这些寄存器。
RAM 块和外设存储器将在下电上电后清除。
下电上电后唯一保留的内存是标记为 Flash 的元素。
希望这能提供足够的信息。