This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:MSP430G2452IRSA16R

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1397015/tmdsemu110-u-msp430g2452irsa16r

器件型号:TMDSEMU110-U

工具与软件:

正在查找此项目的易失性证书:

  • MSP430G2452IRSA16R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    好的。  让我看看我能为您找到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请尽快与我联系!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我正在努力。  我必须联系多个不同的人才能找到这些信息、这可能需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    好的、这就是我发现的结果。

    有人告诉我、我们没有讨论设计中存储器元件波动性的正式文档。

    不过、

    我可以提供与此相关的一般信息。

    存储器被组织为主闪存:(16 x 512字节) 8KB

    信息闪存:(4 x 64位) 256字节

    RAM:256字节。

    外设 RAM:512字节。

    从上面的列表中、标记为 Flash 的项目是非易失性的、并将在下电上电时保留它们的内容。

    客户代码/数据可以保存在主闪存以及信息闪存的某些部分中。

    若要清除闪存中的任何内容、需要擦除闪存。  

    信息闪存的某些部分将包含用于校准和特性的器件特定数据。  如果该位被擦除、则校准数据不再可用。  

    此外、该设计中还使用触发器或寄存器实现了一些寄存器。   下电上电时将清除这些寄存器。

    RAM 块和外设存储器将在下电上电后清除。

    下电上电后唯一保留的内存是标记为 Flash 的元素。

    希望这能提供足够的信息。